デザイン時に信頼できるサーバー証明書を構成する
OPC UA クライアント オブジェクトを持つノードを信頼できるノードとしてインポートするときに拒否されるサーバー証明書を設定して、これらのノードをデザイン時にインポートできるようにします。
証明書は、次の方法で移動できます。
- 手動で (Windows ターゲット上でのみ Windows エクスプローラーを使用)。
- リモートで (FactoryTalk Remote Accessを使用)。
- 同じアプリケーションを使用する。
- 証明書をApplicationFiles/PKI/RejectedからApplicationFiles/PKI/Trusted/Certsに移動します。
ご質問やご意見