ユースケース

SQL クエリを使用してデータをフィルター処理し、データベースから特定のデータを表示します。
クエリは次のように作成できます。
ヒント:
FROM
句にテーブル名を指定しないでください。ダイナミックリンクのテーブル名を、テーブルの
BrowseName
{0:sql_identifier}
プレースホルダーに文字列フォーマッターで指定します。

ユースケース: 時間別フィルター

時間別フィルター
期待される動作
期待される動作を実現するためのクエリ
タイムスタンプが特定の時点より大きい記録のエクスポート。
SELECT * FROM {0:sql_identifier} WHERE Timestamp > {1:sql_literal}
2 つの時点の間にタイムスタンプがある記録のエクスポート。
SELECT * FROM {0:sql_identifier} WHERE Timestamp BETWEEN {1:sql_literal} AND {2:sql_literal}

ユースケース: アラームの重大度によるフィルター処理

アラームの重大度によるフィルター処理
期待される動作
期待される動作を実現するためのクエリ
重大度 1 のアラームの履歴のエクスポート。
SELECT * FROM {0:sql_identifier} WHERE Severity = 1
重大度 1 ~ 3 のアラームの履歴のエクスポート。
SELECT * FROM {0:sql_identifier} WHERE Severity BETWEEN 1 AND 3

ユースケース: アラームまたは変数によるフィルター処理

アラームまたは変数によるフィルター処理
期待される動作
期待される動作を実現するためのクエリ
過去に指定した BrowseName のアラーム履歴のエクスポート。
SELECT * FROM {0:sql_identifier} WHERE ConditionName = {1:sql_literal}
変数に接続されたアラームの履歴のエクスポート。
SELECT * FROM {0:sql_identifier} WHERE SourceName = {1:sql_literal}
Exclusive で始まるアラームの履歴のエクスポート。
SELECT * FROM {0:sql_identifier} WHERE ConditionName LIKE 'Exclusive%'

ユースケース: 記録されたアラームのフィルター処理

記録されたアラームのフィルターリング
期待される動作
期待される動作を実現するためのクエリ
イタリア語列のみを含むアラーム履歴のエクスポート。
SELECT "ActiveState_it-IT", "AckedState_it-IT", "ConfirmedState_it-IT", "ConditionName", "EnabledState_it-IT", "SourceName", "Time", "Message_it-IT", "Severity" FROM {0:sql_identifier}
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal