ユーザーに固有の永続的な設定を開発する

ユーザーに固有の永続的な設定を開発する

現在ログインしているユーザーに基づいて状態が持続するクロック ラベルを表示または非表示にするチェックボックスを作成します。
アプリケーション例
注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
UserSpecificPersistentSetting.zip
アプリケーション デザイン例
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal