クロック ラベルを作成する
現在の時刻を表示するラベルを作成します。
- ラベルの作成:
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- ラベルにカーソルを合わせてを選択し、
ClockLabelを入力します。
- ラベルを構成する
- 重要:この手順の実行中に、ダイナミックリンク ダイアログの下部にある[形式]ドロップダウンメニューから、時間形式を選択します。例えば、「[h:mm:ss [AM/PM]]」を選択します。[プロパティ]で、[テキスト]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [プロパティ]で、[表示]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見