検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
変数を作成する
現在の温度を示す変数を作成します。
変数の作成:
[プロジェクトビュー]
で、
[モデル]
を右クリックし、
[新規]
[変数]
を選択します。
変数にカーソルを合わせ、
を選択し、
Temperature
と入力します。
変数の構成:
[プロパティ]
で
[Int32]
を選択し、
[Float]
を選択します。
[Temperature]
を右クリックして、
[新規]
[範囲]
を選択します。
[EURange]
で
[上限]
を
100
に設定します。
ローカライズされたイベントロガーを開発する
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal