変更を保存してコミットする
進行状況を保存し、ローカルのバージョン制御 リポジトリに変更をコミットします。
- ツールバーから、を選択します。
[保存してコミット] - 必要に応じて、プロンプトで[FactoryTalk Optix Studio オプションを開く]を選択し、ユーザー名と電子メールを構成します。ユーザー名と電子メールは、リポジトリに変更をコミットするために必要です。
- 意味のあるコミットメッセージを入力します。たとえば、Configured quick start projectと入力します。
- [OK]を選択します。
コミット履歴を表示し、プロジェクトをコミットに復元するには、
を選択します。
[履歴の表示]
コミット履歴

ご質問やご意見