リニアゲージを作成する
温度を示すリニアゲージを作成します。
- [プロパティ]で、[MainWindow (type)]を右クリックし、 を選択します。
- [プロパティ]で、[編集可能]な変数値を[偽]に設定します。
- 変数の作成:
- 上部の[プロパティ]で、を選択し、
[アナログ変数]を選択します。 - バインド モードを使用して、[アナログ変数1]プロパティと実際の[アナログ変数1]変数の間に複雑なダイナミックリンクを作成します。

- ダイナミックリンク
- EU モード
- ローカライズ。
- [下限]と の間にダイナミックリンクを作成します
- [上限]と の間にダイナミックリンクを作成します
- [制約]を[真]に設定します。
ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。 - 変数エイリアスをリンクします。
- [プロパティ]で、[値]と の間にダイナミックリンクを作成します。
- [最小値]と の間にダイナミックリンクを作成します。
- [最大値]と の間にダイナミックリンクを作成します。
ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見