アラームログを構成する

アラームログには、システムでアラームが発生した日時と、各アラームの状態が表示されます。
ランタイムにアラームログを表示するには、データベース、構成済みのロガー、
[アラームグリッド]
または
[アラーム履歴グリッド]
ウィジェットが必要です。
[アラームログ グリッド]
ウィジェットには、アラーム イベント ログ が表示されます。
[アラーム イベント ログ グリッド]
には、各アラーム イベントとアラーム状態のデータが表示されます。グリッドの各行は、アラーム イベントの状態の変化を示します。
  1. メイン ツールバーで
    [テンプレートライブラリ]
    を選択し、次に
    [Misc]
    を選択します。
  2. [コンポーネント]
    の下に、
    [アラームイベントロガー]
    オブジェクトを
    [プロジェクトビュー]
    [ロガー]
    フォルダーにドラッグします。
    [AlarmsEventerLogger#]
    が表示されます。
  3. [テンプレートライブラリ]
    で、
    [閉じる]
    を選択します。
  4. [プロジェクトビュー]
    で、目的のデータベース オブジェクトをロガーの
    [データベース]
    プロパティの値にドラッグします。データベースはロガーと関連付けられています。
  5. [テンプレートライブラリ]
    を選択し、
    [Widgets]
    を選択します。
  6. [アラームグリッド]
    または
    [フィルタ付きアラーム履歴グリッド]
    ウィジェットを
    [プロジェクトビュー]
    のフォルダーにドラッグします。
    新しいウィジェットが表示されます。
  7. [プロジェクトビュー]
    から、ロガーを
    [アラームイベントロガー]
    [プロパティ]
    にドラッグします。
    ランタイムにログに記録されるデータが表示されるようになります。
  8. (オプション) ウィジェットのグラフィカルな外観をカスタマイズするには、ウィジェットのデータグリッド、日時、ボタン、テキストの色をカスタマイズします。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal