検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
LED
ブール値をアクティブまたは非アクティブな LED として表示します。LED オブジェクトは、システムの監視とトラブルシューティングに役立ちます。
ユース ケース
LED インジケータを使用して、アラームステータスを通知したり、機械部品の動作を示したり、ソフトウェア機能を表したりします。
例
アクティブ LED
非アクティブ LED
ベースコントロール
LED を構成する
led
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal