LED を構成する

LED オブジェクトを追加し、そのプロパティを編集します。
  1. [プロジェクトビュー]
    [UI]
    で、コンテナを右クリックし、
    [新規]
    [ベースコントロール]
    [LED]
    を選択します。
  2. [プロパティ]
    で、
    [LED]
    の設定を構成します:
    1. [アクティブ]
      とブール値変数の間にダイナミックリンクを作成します。
      ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
      例えば、アラームの
      [アクティブ]
      プロパティへのダイナミックリンクを作成します。これにより、アラームがアクティブなときに LED がアクティブになります。アラームの詳細については、「アラーム」を参照してください。
    2. [アクティブ時に点滅]
      を次のいずれかに設定します。
      • [偽]
        。LED はアクティブ時に点滅しません。
      • [真]
        。LED はアクティブ時に点滅します。
      • LED の点滅をリンクされた変数値によって制御するためのブール値変数へのダイナミックリンクです。
  3. (オプション)
    [プロパティ]
    で、
    [外観]
    を構成します。
    • [表示]
      。ランタイムで LED を表示または非表示にします。
    • [有効]
      。ランタイムで LED の操作を有効化します。
    • [不透明度]
      。LED の不透明度を
      0
      (透明) から
      100
      (不透明) に設定します。
    • [回転]
      。LED を指定した角度だけ回転させます。
    • [外観]
      [円形]
      または
      [長方形]
      を選択して、LED の形状を変更します。
    • [色]
      。LED の色を設定します。
  4. (オプション)
    [プロパティ]
    またはエディターで、
    [サイズとレイアウト]
    の設定を構成します。
  5. (オプション) LED にテキストを表示するには、
    [プロパティ]
    [テキストとフォント]
    を構成します。
    • [テキスト]
      。LED に表示するテキストを入力するか、文字列変数へのダイナミックリンクを作成します。
    • [テキストの色]
      。テキストの色を設定します。
    • [テキストの位置]
      。LED に対するテキストの位置を選択します。
    • [ワードラップ]
      。テキストがコンテナよりも大きい場合は、テキストを折り返します。
    • [テキストのトリミング]
      。コンテナに収まらないテキストを
      ...
      に置き換えます。
    • [フォントファミリー]
      。テキストのフォントファミリーを選択します。
    • [フォントサイズ]
      。テキストのフォントサイズを設定します。
    • [フォント太さ]
      。テキストのフォントの太さを選択します。
    • [フォント斜体]
      。テキストに斜体フォントを適用します。
  6. (オプション) LED に画像を表示するには、
    [プロパティ]
    [画像]
    を構成します。
    • [画像のパス]
      。LED に表示する画像を選択します。
      ヒント:
      [参照]
      を選択し、
      [ファイルのインポート]
      を選択してプロジェクトに画像を追加するか、プロジェクト内の既存の画像を選択します。
    • [画像の位置]
      。LED を基準にした画像の位置を選択します。
    • [画像の幅]
      。特定の画像の幅を設定します。
    • [画像の高さ]
      。特定の画像の高さを設定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal