リニアコンバータ
生データ値を、入力に適用されるリニア関係に基づいてスケーリングされた値に変換します。
プロパティ
プロパティ | 説明 |
|---|---|
勾配 | ラインの勾配。 |
切片 | ラインの勾配が通過する Y 軸上のポイント。 |
モード | ダイナミックリンクの方向:
|
ソース
変換する生の値を含む変数。
出力
構成されたリニア変換に基づいてスケーリングされた値。
例

raw data
scaled value
linear converter
ご質問やご意見
ソース ノードから親ノードに読み取ります。
親ノードからソース ノードに書き込みます。
ソース ノードから親ノードに読み取り、親ノードからソース ノードに書き込みます。