Motor オブジェクトを作成する
サンプルの Motor オブジェクト データを作成して、リストボックスとゲージに入力します。
- [プロジェクトビュー]で、[モデル]を右クリックし、 を選択します。
- オブジェクトにカーソルを合わせ、を選択し、
Motorと入力します。 - 変数を追加および構成します。
- 上部の[プロパティ]で、を選択することによって 2 個の変数を追加し、
[変数]を選択します。 - 各変数にカーソルを合わせ、を選択し、次を入力して変数の名前を変更します。

- Speed
- Acceleration
- モデルオブジェクトをオブジェクトタイプに変換します。
- [タイプビュー]で、[モデル]をダブルクリックします。
- [プロジェクトビュー]から、[Motor]を[タイプビュー]にドラッグします。
- Motor オブジェクト インスタンスを作成および編成する:
- [プロジェクトビュー]で、[モデル]を右クリックし、 を選択します。
- フォルダーにカーソルを合わせ、を選択し、
MotorObjectsと入力します。 - [プロジェクトビュー]で、[Motor]を[MotorObjects]フォルダーにドラッグします。
- [Motor]を[タイプビュー]から[プロジェクトビュー]の[MotorObjects]フォルダーにドラッグして、9 つの Motor オブジェクト インスタンスを作成します。
- 各 Motor インスタンスを構成します。
- [プロジェクトビュー]で、モーターを選択します。
- [プロパティ]で、[Acceleration]と[Speed]プロパティ値を設定します。有効なタイプの任意の値を入力できます。例えば、以下のように入力します。プロパティ値[Acceleration]1[Speed]11
ご質問やご意見