検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
ラベル
項目を説明するテキストを表示します。
ユース ケース
静的テキストまたは動的テキストを 1 つのラインまたは複数のラインで表示します。たとえば、変数の値をリアルタイムで表示したり、現在ログインしているユーザーの名前を表示することができます。詳細については、「
ラベルを構成する
」を参照してください。
例
ベースコントロール
ラベルを構成する
label
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal