ラベルを構成する
ラベルオブジェクトを追加し、そのプロパティを編集します。
- [プロジェクトビュー]の[UI]で、ラベルを含むコンテナを右クリックし、 を選択します。
- (オプション)[プロジェクトビュー]で[ラベル]にカーソルを合わせ、#を選択して、ラベルの新しい名前を入力します。

- [プロパティ]で、ラベルのテキストとフォントを調整します。
- [テキスト]。ラベルに表示するテキスト。ヒント:動的テキストを表示するには、[テキスト]と変数の間にダイナミックリンクを作成します。文字列フォーマッターを使用して、表示される変数値をカスタマイズします。詳細については、「ダイナミックリンク」および「文字列フォーマッター」を参照してください。
- [テキストの色]。表示するテキストの色。
- [テキストの水平方向の配置]。X 軸上のテキストの位置。
- [テキストの垂直方向の配置]。Y 軸上のテキストの位置。
- [ワードラップ]。テキストがコンテナよりも大きい場合は、テキストを折り返します。
- [テキストのトリミング]。テキストをトリミングして、...を表示し、テキストが長すぎてコンテナに収まらないことを示します。ヒント:[ワードラップ]は、[テキストのトリミング]よりも優先されます。
- [フォントファミリー]。ラベルのフォントファミリー。
- [フォントサイズ]。ラベルフォントのサイズ。
- [フォント太さ]。ラベルフォントの太さ。
- [フォント斜体]。ラベルフォントを斜体にします。
- [フォント下線]。ラベルフォントに下線を付けます。
label
multiline
multi-line
multiple lines
ご質問やご意見