ユーザーを削除する
ユーザーを削除して、そのユーザーをプロジェクトのユーザーにしないようにします。
ダッシュボード ページまたは
[プロジェクトビュー]
からユーザーを削除します。- メイン ツールバーで、を選択し、[ダッシュボードページを開く][ユーザーとグループの管理]を選択します。
- ダッシュボード ページの[ユーザー]で、削除するユーザーを選択します。
- [削除]を選択します。ヒント:[ユーザーとグループの管理]または[プロジェクトビュー]から削除するユーザーを右クリックし、[削除]を選択することもできます。
ユーザーは、ダッシュボード ページと
[プロジェクトビュー]
から削除されます。ユーザーがグループに割り当てられていた場合、そのユーザーはグループのメンバーとして表示されなくなります。ご質問やご意見