検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
ラベルのテキストを変更するボタンを開発する
ボタンを選択したときにラベルのテキストを変更するボタンを開発します。
アプリケーション例
ヒント:
次からサンプル プロジェクトをダウンロードできます:
ButtonThatChangesLabelText.zip
前提条件
ローカル プロジェクトを作成する
.
プロジェクトを開発するには
アプリケーション インターフェイスを作成する
.
ラベルテキストを設定する NetLogic を開発する
.
インターフェイスを NetLogic と統合する
.
プロジェクトを保存する。
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「
ターゲットデバイスを追加する
」を参照してください。
NetLogic チュートリアル
アプリケーション インターフェイスを作成する
ラベルテキストを設定する NetLogic を開発する
インターフェイスを NetLogic と統合する
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal