ビデオを構成する
プロジェクトにビデオファイルコンテナを挿入し、その中にビデオファイルを入れます。プロジェクトのローカルまたはリモートのビデオファイルを使用します。
- [プロジェクトビュー]の[UI]で、コンテナを右クリックし、を選択します。
- [パス]で、次のいずれかを行います。
- [参照]を選択し、表示するローカルビデオを選択します。ヒント:項目を検索するには、[ファイルの選択]で検索する項目名の入力を開始します。[ファイルの選択]にファイルが表示されない場合はを選択し、
[ファイルのインポート][ファイルのインポート]でインポートするファイルを選択し、[選択]を選択します。 - 表示するリモートビデオのアドレスを入力します。
- (オプション) 自動再生オプションを設定します。
- [自動再生]。ビデオが自動的に再生されます。デフォルトでは無効です。
- [ミュート]。ビデオがサウンドなしで再生されます。デフォルトでは無効です。
- [ループ]。ビデオの再生回数を指定します。デフォルトは1回です。
- (オプション)[ミュート]。
- (オプション)[外観]と[サイズとレイアウト]プロパティを設定します。
video
ご質問やご意見