ビデオ

ランタイムにビデオを表示します。

ユース ケース

埋め込まれたビデオを使用して、手動の手順を説明します。

サポートされているビデオ形式

FactoryTalk® Optix
でサポートされているビデオ形式は、オペレーティングシステムによって異なります。
Windows®
では、次のビデオ形式がサポートされています。
  • DV ビデオ
  • H.264
  • H.263 (MPEG-4 Pt2 ショート ビデオ ヘッダー モードと互換性のある H.264 ベースライン プロファイル)
  • MJPEG
  • MPEG-4 パート 2
  • MPEG-4 v1/v2/v3
  • Windows Media Video (WMV)
Ubuntu では、サードパーティのプラグインなしで、次の形式がデフォルトで利用できます。
  • ASF
  • AVI
  • 3GP/MP4/MOV
  • FLV
  • MPEG-PS/TS
  • MKV/WEBM
  • MXF
  • OGG
ヒント:
Ubuntuでは、
FactoryTalk Optix
はGStreamers 機能を使用しており、サードパーティのプラグインを介して拡張して、追加のビデオ形式をサポートします。
これらのコンポーネントをターゲットマシンで有効化したりインストールしたりするには、手動構成が必要な場合があります。
OptixPanelsでは、同じビデオ形式がサポートされていますが、追加のプラグインをインストールすることはできません。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal