操作コードを読み取るまたは書き込む
単一または複数のタグの読み取り/書き込み操作ごとに、コントローラは操作結果を記述する操作コードを生成します。
操作コードの説明
コード | 説明 |
|---|---|
Good | 正常に読み取り/書き込みが完了しました。 |
BadNoCommunication | 接続タイムアウトなどのタイムアウトのため、読み取り/書き込みに失敗しました。 [通信ステーション] の [タイムアウト] プロパティ値は、タイムアウトを決定します。 |
BadCommunicationError | コントローラがエラーを返したため、読み取り/書き込み操作に失敗しました。 |
BadConfigurationError | 無効なアドレスなどのタグ構成エラーのため、読み取り/書き込み操作に失敗しました。 |
C# で操作コードを読み取る
操作コードは NetLogics で読み取ることができます。戻り値が
[0]
の場合、通信は良好です。戻り値が [0]
以外の場合、通信は停止しています。例:
var station = Project.Current.Get<Station>("CommDrivers/RAEtherNet_IPStation1");var stationState = station.OperationCode
read/write
read/write error
read write
read write error
ご質問やご意見