保持ストレージを作成する
保持ストレージデータストアを作成して、特定のプロジェクトノードのデータを保持します。
ヒント:
一部のプロパティ値では、ダイナミックリンクを使用できます。詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- 保持ストレージオブジェクトを作成します。
- [プロジェクトビュー]ペインで[保持]を右クリックします。
- を選択します。
- (オプション)[プロパティ]の[名前]でを選択してストレージの名前を変更します。

- データを保持するプロジェクトノードを追加します。
- [プロパティ]の[ノード]の横にあるを選択します。

- (オプション)選択してノードの名前を変更します。

- (オプション) ノードを展開します。[種類]で
[種類の設定]を選択し、ダイナミックリンクを作成します。 - (オプション) ノードを展開します。[NodeClass]で、ノードのクラスを選択するか、を選択してダイナミックリンクを作成します。
[ダイナミックリンクの追加]
- 以下のいずれかを実行して、選択したプロジェクト ノードからの新規データを保存する頻度を指定します。
- [書き込み遅延]でを選択してミリ秒を入力します。

- [書き込み遅延]でを選択してダイナミックリンクを作成します。
[ダイナミックリンクの追加]
- すでに保存されている変更のみを保持する場合は、次のいずれかの操作を行います。
- [デルタオブザーバーが有効]で、値を設定します。
- [デルタオブザーバーが有効]でを選択します。
[ダイナミックリンクの追加]
retentivity
storage
project node
ご質問やご意見