OPC UA サーバーによって表示されるアラームを表示する

OPC UA 準拠の生産システムで共有されるアラームタグを使用するために、OPC UA サーバーによって表示されるアラームを表示します。その後、アラームを表示したり、さまざまなベンダーのアラームタグを使用することができます。
  1. [プロジェクトビュー]
    [OPC-UA]
    を右クリックし、
    [新規]
    [OPC UA クライアント]
    を選択します。
  2. [プロパティ]
    [クライアント]
    [イベント]
    [アラーム]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal