MotorPanel インスタンスを作成する

MotorPanel タイプをインスタンス化し、必要なダイナミックリンクを作成します。
  1. [プロジェクトビュー]
    [MainWindow (type)]
    を右クリックし、
    [新規]
    [MotorPanel]
    を 2 回選択します。
    [MainWindow (type)]
    の下に
    [MotorPanel1]
    [MotorPanel2]
    が表示されます。
  2. [MotorPanel1]
    を選択し、
    [プロパティ]
    [MotorAlias]
    [
    ProjectName
    ]
    [モデル]
    [Motor1]
    の間にダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  3. [MotorPanel2]
    を選択し、
    [プロパティ]
    [MotorAlias]
    [
    ProjectName
    ]
    [モデル]
    [Motor2]
    の間にダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
[MotorAlias]
値に基づいて、
[MotorExt]
値が自動的に設定されます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal