リモートのローカル タイムゾーンでアラームを表示する

ローカル タイムゾーンでアラームを表示して、アラーム イベントをリモートで表示します。
  1. [テンプレートライブラリ]
    を選択します。
  2. [テンプレートライブラリ]
    で、
    [アラームグリッド]
    または
    [アラーム履歴グリッド]
    オブジェクトを
    [Widgets]
    から
    [UI]
    フォルダーのノードにドラッグします。
  3. [プロジェクトビュー]
    で [アラーム] オブジェクトを選択します。
  4. [プロパティ]
    [Timestamp]
    を展開します。
  5. [テキスト]
    で、現在の値をリセットし、
    [ダイナミックリンクの変更]
    を選択します。
  6. ウィンドウの下部で、
    [詳細...]
    を選択します。
  7. 高度なダイナミックリンクエディターで、
    [挿入]
    を選択し、
    [式エバリュエーター]
    を選択します。
  8. [式]
    に、
    {0} + {1}
    と入力します。
  9. [{0} ダイナミックリンク]
    ペインで、
    [ダイナミックリンクの変更]
    を選択し、
    [エイリアス]
    [{Item} […]]
    [AlarmCondition]
    [Time]
    を選択します。
  10. [{1} ダイナミックリンク]
    [ダイナミックリンクの変更]
    を選択し、
    [エイリアス]
    [{Session}]
    [セッション]
    [タイムゾーンオフセット]
    を選択します。
  11. [選択]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal