アラーム イベントロガーを構成する

アラームに関連する過去のイベントに関するログをデータベースに格納します。
  1. [プロジェクトビュー]
    [データストア]
    を右クリックし、
    [新規]
    [埋め込みデータベース]
    を選択します。
  2. [埋め込みデータベース1]
    にカーソルを合わせ、
    Edit
    を選択し、
    AlarmDB
    を入力します。
  3. ツールバーから、
    [テンプレートライブラリ]
    を選択します。
  4. で、
    Alarms Event Logger
    を検索します。
  5. [コンポーネント]
    [アラームイベントロガー]
    [プロジェクトビュー]
    [ロガー]
    にドラッグし、
    [インスタンスとしてインポート]
    を選択します。
  6. [閉じる]
    を選択します。
  7. [プロジェクトビュー]
    [アラームイベントロガー1]
    を選択します。
  8. [プロパティ]
    [データベース]
    [
    ProjectName
    ]
    [データストア]
    [AlarmDB]
    の間にダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal