メッセージ ブローカー IP を構成する
変数を作成すると、メッセージ ブローカーの IP アドレスを設定できます。
- [プロジェクトビュー]で[モデル]フォルダーを右クリックし、 を選択します。
- [プロジェクトビュー]で、変数にカーソルを合わせ、を選択し、
BrokerIpAddressと入力します。 - [プロパティ]で[Int32]を選択し、[String]を選択します。
- [BrokerIpAddress]プロパティ値に、MQTT ブローカーの IP アドレスを入力します。テスト目的では、test.mosquitto.orgと入力できます。
ご質問やご意見