検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
スイッチ
ブール値を設定および表示して、アプリケーション内の機能を有効化または無効化します。
ユース ケース
FactoryTalk Optix アプリケーション
内の機能を有効化または無効化します。たとえば、データを視覚化するグラフを切り替えます。
例
オプションのテキストでスイッチを無効化
オプションのテキストでスイッチを有効化
ベースコントロール
スイッチを構成する
switch
Boolean
toggle
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal