リニアゲージ

リニアゲージ

設定可能な値の範囲内で整数値を設定または表示します。

ユース ケース

アナログ変数の値を最小値と最大値の範囲内で設定または表示します。
ヒント:
[ツールチップ]
プロパティを使用して、ゲージ上の選択ポイントの上にある値の表示を表示または非表示にします。
[警戒ゾーン]
プロパティを使用して、特定の範囲の値を異なる色で表示します。

2 つの警戒ゾーンが定義されたリニアゲージ
Animated image of a linear gauage moving between values of 0 to 100
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal