アナログ変数を作成する

温度を示すアナログ変数を作成します。
  1. [プロジェクトビュー]
    [モデル]
    を右クリックし、
    [新規]
    [アナログ変数]
    を選択します
  2. 変数の構成:
    1. [プロパティ]
      [アナログ変数1 (Float)]
      プロパティ値を
      50
      に設定します。
    2. プロパティ値の横にある
      [<なし>]
      を選択し、
      [温度: 華氏度]
      を選択します
    3. [EURange]
      [下限]
      -10
      に設定します。
    4. [上限]
      60
      に設定します。
    5. [制約]
      [真]
      に設定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal