イベントとメソッド
イベントは、特定の条件が発生したことを示すランタイム メッセージです。イベントは、アプリケーションロジックを作成するメソッドをトリガーできます。
メソッド トリガー
オブジェクトは、次の場合にメソッドをトリガーできます。
- ランタイムにイベントが発生する
- C# NetLogic がメソッドを呼び出す
- OPC UA クライアントからの要求がランタイムに発生する
- C# メソッドがデザイン時またはランタイムに呼び出す
ヒント:
単一のイベントに複数のメソッドを関連付けることができます。イベントが発生すると、メソッドはイベントで構成された順序で実行されます。
例
イベント | メソッド |
|---|---|
ボタンがクリックされる | PDF レポートが生成される |
変数が設定値を超過 | アラームがトリガーされる |
OPC UA クライアントからの要求が発生する | データベースが照会される |
ご質問やご意見