アラームを作成する

アラームを作成する

温度超過を警告する専用レベルアラームを作成します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、
    [アラーム]
    を右クリックし、
    [新規]
    [専用レベルアラーム]
    を選択します。
  2. [プロパティ]
    で、
    [上限]
    60
    に設定します。
  3. [自動確定]
    [真]
    に設定します。
  4. [メッセージ]
    Maximum temperature exceeded
    に設定します
  5. [入力変数]
    [
    ProjectName
    ]
    [モデル]
    [Temperature]
    の間にダイナミックリンクを作成します。
    ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal