ウィジェットをプロジェクトに追加する
事前構成済みのウィジェットをプロジェクトに追加できます。ウィジェットを使用して、ランタイムに FactoryTalk Optix アプリケーションを構成し、アプリケーションが実行されているデバイスを構成し、デバイスに関する情報を表示します。
注:
OptixPanel™
プロジェクトには、デフォルトで [プロジェクトビュー]
に [日付と時刻]
、[デバイス]
、[ネットワーク]
および [FT Remote Access]
ウィジェットが含まれています。- メイン ツールバーから、[ライブラリ]を選択します。
- [ライブラリ]で、[Widgets]を選択します。
- プロジェクトに追加するウィジェットを選択します。
- [コンポーネント]で、ウィジェットをプロジェクトに追加する手順を完了します。
- ウィジェットが追加されたら、[ライブラリ]で[閉じる]を選択します。
ウィジェットが
[プロジェクトビュー]
に表示されます。
ヒント:
プロジェクトにすでに存在するノードと同じ名前のノードを含むウィジェットを追加すると、ダイナミックリンクはプロジェクトに存在するノードに再マッピングされます。
ご質問やご意見