デフォルトのレガシーレシピエディタからオブジェクトを再利用する
デフォルトのレシピエディタ ウィジェットのオブジェクトは、カスタムレシピ管理ソリューションのビルディングブロックとして使用できます。
- [プロジェクトビュー]で[レシピ]を右クリックし、 を選択します。
- [レシピエディタ]オブジェクトを選択し、を選択します。
[ロック][レシピエディタ]オブジェクトと関連付けられたグラフィカル オブジェクトが表示されます。 - カスタム管理レシピ インターフェイスを開発します。詳細については、「レガシーレシピエディタのカスタマイズ」を参照してください。
- デフォルトの[レシピエディタ]ウィジェット (1で作成) を削除します。
ご質問やご意見