Azure IoT Hub ブローカーと通信する

Azure IoT Hub では、デバイスの特定のトピックに関する情報の送受信のみがサポートされます。
Azure IoT Hub では、カスタムトピックに関する情報を送受信することはできません。デバイスは、デバイスの特定のトピックに関する情報のみを送受信できます。
送信
devices/
deviceid
/messages/events/
受信
devices/
deviceid
/messages/devicebound/#
ヒント: Azure IoT Hub では、サブスクリプションにワイルドカード機能が必要です。
FactoryTalk Optix
では、ワイルドカードおよび Azure IoT Hub コネクタ サブスクリプションはサポートされていません。代わりに Azure Event Grid を使用してください。
  1. Azure IoT Hub ブローカーと通信するには
  2. メッセージを送受信するクライアントごとに、Azure IoT Hub にデバイスを作成します。
    ヒント: クライアントは、同じデバイスを使用してデータを送受信することはできません。
  3. メッセージの送受信が正常に完了したことを確認します。
    ヒント: Device Explorer アプリケーションと Azure IoT Explorer アプリケーションを有効化すると、受信したメッセージをモニターし、デバイスにメッセージを送信できます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal