OPC UA サーバーの証明書とキーを構成する
OPC UA サーバーのプロパティを編集して、公開証明書とプライベートキーを構成します。
前提条件
- OPC UA サーバーの証明書とキーを構成するには
- [プロジェクトビュー]で[OPCUAサーバー]オブジェクトを選択します。
- [プロパティ]の[サーバー証明書ファイル]の横にある[参照]を選択します。
- [ファイルの選択]で:
- 証明書が表示されている場合は、証明書を選択して[選択]を選択します。
- 証明書が一覧にない場合:
- [サーバープライベートキー]の横にある[参照]を選択します。
- [ファイルの選択]で:
- プライベートキーが一覧表示されている場合は、プライベートキーを選択し、[選択]を選択します。
- プライベートキーがリストにない場合は、次の操作を行います。
ご質問やご意見