インストール要件とシステム要件に関するよくある質問

FactoryTalk Optix Studio はどこからダウンロードできますか?
FactoryTalk Optix Studio は FactoryTalk Hub からダウンロードできます。「FactoryTalk Optix インストール ガイド | FactoryTalk Optix Studio のセットアップ」を参照してください。
FactoryTalk Optix Studio は無料でダウンロードして使用できますか?
はい、FactoryTalk Optix Studio は無料でダウンロードして使用できます。利用可能なすべての機能を使用する場合は、FactoryTalk Optix Studio Pro を購入する必要があります。「FactoryTalk Optix インストール ガイド | FactoryTalk Optix Studio と FactoryTalk Optix Studio Pro の比較」を参照してください。
FactoryTalk Optix Studio および FactoryTalk Optix アプリケーションのシステム要件を教えてください。
FactoryTalk Optix Studio および FactoryTalk Optix アプリケーションのシステム要件については、リリース ノートを参照してください。「FactoryTalk Optix リリース ノート |システム要件」を参照してください。
FactoryTalk Optix Studio と FactoryTalk Optix アプリケーションでは、どのポートを開く必要がありますか?
異なる FactoryTalk Optix コンポーネント間で正常に動作するように、ファイアウォールとポートを構成する必要があります。「ネットワーク ポートの構成」を参照してください。
Visual Studio® または Visual Studio Code® はどこでダウンロードし、要件を確認できますか?
.NET Framework® をダウンロードし、Microsoft® の Web サイトで要件を確認してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal