検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
変数の測定単位を変更する
ランタイムに表示される変数の測定単位を変更します。
[プロジェクトビュー]
で、変数を選択します。
[プロパティ]
で、変数の値の測定ユニットを選択します。
変数値の数量ユニットを選択し、
[選択]
を選択します。
測定ユニットは、変数の値に表示されます。
変数
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal