スマート オブジェクト
機能が設定されていることを確認します。「スマート オブジェクトを設定する」を参照してください。
- コントローラのインスタンスを作成するには、[SmartObjects]フォルダーを右クリックし、次の項目を選択します。。コントローラが複数ある場合は、複数のインスタンスを作成する必要があります。
- コントローラの設定を定義します。
- [ControllerFilePath]に、コントローラへのファイルパスを入力します。
- [IPAddress]に、コントローラの IP アドレスを入力します。
- コントローラを右クリックし、次のアクションを実行します。
- スマート オブジェクト モデルを読み取るには、[ReadModels]メソッドを実行します。SmartObjectImporter の新しいプロパティは、命名規則に従って表示されます。これらのプロパティを使用して、同期オブジェクトモデルのso_model_nameのターゲットFactoryTalk Optixモデルの場所を定義できます。
- スマート オブジェクト モデルを FTOptix モデルに移動するには、[ImportSmartObjects]メソッドを実行します。インポートされた SmartObjectImporter モデルは、命名規則に従って、事前定義された場所に表示されます。これらのプロパティを使用して、同期オブジェクトモデルのso_model_nameのターゲットFactoryTalk Optixモデルの場所を定義できます。
ご質問やご意見