LogicObject.GetPanelLoader(string)

引数で指定された
Dynamic panel
オブジェクトに対応する
PanelLoader
C# オブジェクトを返します。
ヒント: この API は、プレゼンテーションエンジンがランタイムにパネルに対して自動的に生成するエイリアスを使用します。「エイリアス」を参照してください。
PanelLoader GetPanelLoader(string
panelLoaderName
);

引数

panelLoaderName
(string)
Dynamic panel
オブジェクトの
BrowseName

戻り値

PanelLoader
Dynamic panel
オブジェクトに対応する C# オブジェクト。

次の例は、
PanelLoader1
オブジェクトに対応する C# オブジェクトを返す API で、
Motor
オブジェクトを作成したい場合を示しています。
var myPanel = LogicObject.GetPanelLoader("PanelLoader1"); var motor = InformationModel.MakeObject("Motor"); myPanel.ChangePanel("Panel1");
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal