WHERE 句
WHERE 句では、比較演算子、論理演算子、および値演算子を使用します。
タイプ | オペレーター |
|---|---|
比較演算子 | < , <= , > , >= , = , <> |
論理演算子 | AND , OR ,NOT |
値演算子 | IN , LIKE , BETWEEN , IS NULL |
サポートされている機能
期待される動作 | 期待される動作を実現するためのクエリ |
|---|---|
Salary が 60,000 より大きい行をフィルターします。 |
|
DepartmentID が NULL である行をフィルターします。 |
|
DepartmentID が 100 から 200 の行をフィルターします。 |
|
サポートされていない機能
- WHERE 句に動的参照を持つサブクエリ。
- WHERE 句の集計。
ご質問やご意見