翻訳をインポートするためのソリューションを開発する

OPC UA 通信を使用して、別のプロジェクトから翻訳をインポートします。
アプリケーション例 - クライアント、ログインフォーム
アプリケーション例 - クライアント、ログインしているイタリア人ユーザー
アプリケーション例 - クライアント、ログインしている米国人ユーザー
注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
ImportTranslations.zip
前提条件
ヒント: クライアント プロジェクトは、サーバー プロジェクトからデータをインポートします。
  1. サーバー プロジェクトを開発するには
  2. インターフェイス要素を配置する。
  3. プロジェクトを保存する。
  4. クライアント プロジェクトを開発するには
  5. インターフェイス要素を配置する。
  6. プロジェクトを保存する。
アプリケーション デザイン例
[実行]
を選択すると、クライアント エミュレータを使用してサーバーとクライアントのプロジェクトを実行し、プロジェクトをテストすることができます。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal