文字列を翻訳する

文字列を翻訳して、文字列のテキストを異なる言語で表示できるようにします。
ロケールの翻訳が想定されていない場合、ランタイムに表示される文字列は、ユーザーのフォールバック ロケールによって異なります。
  1. [プロジェクトビュー]
    [翻訳]
    を展開し、ローカライゼーション ライブラリをダブルクリックします。
  2. [翻訳リファレンスの表示]
    を選択します。
  3. 翻訳する文字列の行で
    [同期済み]
    を選択します。文字列と同じ名前の新しいキーが翻訳テーブルに表示されます。
  4. (オプション)
    [翻訳リファレンス]
    ページでキーの名前を変更して、翻訳テーブルにキーを追加します。
    キーの名前を変更しても、以前の名前のキーは削除されません。
  5. [翻訳テーブルの表示]
    を選択します。
  6. キーの翻訳を追加します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal