HTTP メソッド
REST API クライアント NetLogic は、次の HTTP メソッドを公開します: GET、POST、PUT。
Get
GET メソッドを使用して、API エンドポイントからデータを要求します。
引数 | 説明 |
|---|---|
apiUrl | API にアクセスするためのエンドポイントのアドレス。 |
queryString | API エンドポイントに渡す引数。 |
bearerToken | 要求を認証するためのトークン。 |
Post
POST メソッドを使用して、API エンドポイントにデータを送信し、サーバー上にリソースを作成します。
引数 | 説明 |
|---|---|
apiUrl | API にアクセスするためのエンドポイントのアドレス。 |
requestBody | API エンドポイントの背後にあるサーバーに送信するデータ。 |
bearerToken | 要求を認証するためのトークン。 |
contentType | リソースの元のメディア タイプ。 |
Put
PUT メソッドを使用して、API エンドポイントにデータを送信し、サーバー上のリソースを作成または置換します。
引数 | 説明 |
|---|---|
apiUrl | API にアクセスするためのエンドポイントのアドレス。 |
requestBody | API エンドポイントの背後にあるサーバーに送信するデータ。 |
bearerToken | 要求を認証するためのトークン。 |
contentType | リソースの元のメディア タイプ。 |
ご質問やご意見