FactoryTalk Optix Studio

FactoryTalk Optix Studio
は、HMI またはモノのインターネット (IoT) アプリケーションをデザインおよびコンパイルするための機能モジュールのフレームワークを備えた統合開発環境です。
FactoryTalk Optix Studio
には、HMI アプリケーションのグラフィカル インターフェイス、フィーチャ、およびロジック操作のモジュラー設計をサポートする事前定義オブジェクトのライブラリが含まれています。特定の C# 言語スクリプトを使用することで、設計フェーズのさまざまなアクションを自動化し、カスタマイズされた機能をプロジェクトに追加できます。

デスクトップ エディターと Web エディター

FactoryTalk Optix Studio
は、
FactoryTalk Optix アプリケーション
を構築してクライアント システムにデプロイするために使用する Web およびデスクトップ開発環境として使用できます。
FactoryTalk Optix Studio Web エディター
から
FactoryTalk Hub
にアクセスできます。
インターネット接続が停止した場合:
  • FactoryTalk Optix Studio Web エディター
    は 5 秒ごとにインターネットへの再接続を試みます。その期間中は、
    FactoryTalk Optix Studio Web エディター
    と対話することはできません。
    FactoryTalk Optix Studio Web エディター
    がインターネットに再接続したら、中断したところから続行できます。
  • FactoryTalk Optix アプリケーション
    は 10 秒後に「
    サーバーに到達できません
    」というメッセージを表示します。
    FactoryTalk Optix アプリケーション
    がインターネットに再接続すると、アプリケーションはユーザー セッションの復元を試み、インターフェイスを表示します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal