ウィンドウ
グラフィック オブジェクトおよびそのロジックのルート コンテナ。メイン ウィンドウ タイプに加えて、追加のウィンドウ タイプをプロジェクトに追加できます。設計上、ウィンドウ タイプからインスタンスを作成することはできません。
ユース ケース
各プロジェクトには、少なくとも 1 つのウィンドウ タイプが必要です。以下の手順に従って、デフォルトのメイン ウィンドウを構成し、プロジェクトに追加のウィンドウを追加します。
window
ご質問やご意見