メイン ウィンドウを構成する

デフォルトのメイン ウィンドウ タイプの設定を調整します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、
    [UI]
    の下の
    [MainWindow (type)]
    を選択します。
  2. [プロパティ]
    で、ウィンドウの設定を調整します。
    • [X]
      。デスクトップ上のウィンドウの水平方向の配置。Web プレゼンテーションエンジンは、このプロパティを無視します。
    • [Y]
      。デスクトップ上のウィンドウの垂直配置。Web プレゼンテーションエンジンは、このプロパティを無視します。
    • [幅]
      。ウィンドウの幅。
      [自動]
      は、子グラフィックオブジェクトの幅に基づいてウィンドウの幅を設定します。
    • [高さ]
      。ウィンドウの高さ。
      [自動]
      は、子グラフィックオブジェクトの高さに基づいてウィンドウの高さを設定します。
    • [全画面]
      。アプリケーションを全画面表示モードで表示し、
      [X]
      プロパティと
      [Y]
      プロパティを無視します。
      ヒント:
      Rockwell Automation
      Linux システムでは、アプリケーションは常に全画面表示モードで表示され、このプロパティは無視されます。
    • [常に手前に表示]
      。アプリケーション ウィンドウは、常に他のウィンドウの上に表示されます。Web プレゼンテーションエンジンは、このプロパティを無視します。
    • [キャプション]
      。ウィンドウのタイトル。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal