プロジェクトテンプレートを編集する
プロジェクトテンプレートを編集するには、テンプレートを開き、そのテンプレートを使用して作成されたプロジェクトにデフォルトで表示されるようにコンテンツを変更します。また、テンプレートカードに表示されるテンプレートの名前と説明を編集して、テンプレートの内容を説明することもできます。
- メイン ツールバーで[プロジェクト]を選択します。[スタート] ページが開きます。
- 次のいずれかを選択して、テンプレートを開きます。
- 最近のテンプレート。[ホーム] を選択するか [開く] を選択してから [最近] を選択して、開くテンプレートを選択します。
- リモートテンプレート。[開く] を選択してから [リモート] を選択して開くテンプレートを選択するか、[[リモート URL]] と [場所] を入力してリモートテンプレートを選択します。
- Optix テンプレート。[開く]を選択し、[テンプレート]を選択して、開く Optix テンプレートを選択します。
- Optix テンプレートの内容を変更します。
- 以下の Optix テンプレートを保存します。
- 同じ名前。ツールバーから
[保存]を選択します. - 異なる名前:
- [名前]。Optix テンプレートの名前を入力します。
- [タイプとして保存]。Optix テンプレート(*.optixt)を選択します。
- [場所]。テンプレートの場所は読み取り専用です。注: Optix テンプレートはC:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplatesに保存されます。Optix テンプレート名の先頭には FTOptix_template_ が付きます。
- (オプション)[バージョン制御の使用]。Optix テンプレートに加えられた変更を追跡し、テンプレートを Git リポジトリに保存する場合に選択します。
- (オプション)[シークレットの暗号化]。Optix テンプレートに含まれる機密データを暗号化する場合に選択します。
- [OK]を選択します。
- 同じ名前で、リポジトリにコミットされています。ツールバーから を選択します。
- テンプレートの選択時にカードに表示されるデフォルトのテンプレート名と説明を変更します。
- [プロパティ]の[表示名]に、テンプレートのわかりやすい名前を入力します。
- [説明]に、テンプレートの目的などの説明を入力します。ヒント: 長いテンプレートの説明は切り捨てられますが、テンプレート カードの説明にカーソルを合わせると完全に表示されます。
- テンプレートを閉じるには、メイン ツールバーから[プロジェクト]
を選択し、[スタート] ページで [プロジェクトを閉じる]を選択します。
ご質問やご意見