現在の値を制御するための要素を作成する
現在の値を表示し、編集できるようにするゲージやその他のインターフェイス要素を作成します。
- 現在の値ラベルを作成する:
- [プロジェクトビュー]で[MainWIndow (Type)]を右クリックし、 を選択します。
- ゲージにカーソルを合わせ、を選択して、
CurrentValueLabelと入力します。 - [プロパティ]で、[テキスト]をCurrent Valueに設定します。
- 値ゲージを作成する:
- [MainWindow (Type)]を右クリックし を選択します。
- ゲージにカーソルを合わせ、を選択して、
ValueGaugeと入力します。 - [プロパティ]で、[値]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- 値ゲージの警戒ゾーン 1 を設定する:
- [プロパティ]の[警戒ゾーン]の横にあるを選択します。

- [警戒ゾーン1]で、[色]を#f30000に設定します。
- [開始点]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [終了点]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- 値ゲージの警戒ゾーン 2 を設定する:
- [警戒ゾーン]の横にあるを選択します。

- [警戒ゾーン2]で、[色]を [#02d92d] に設定します。
- [開始点]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [終了点]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- 値ゲージの警戒ゾーン 3 を設定する:
- [警戒ゾーン]の横にあるを選択します。

- [警戒ゾーン3]で、[色]プロパティの値を [#f30000] に設定します。
- [開始点]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- [終了点]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- 値ラベルを作成する:
- [プロジェクトビュー]で[MainWIndow (Type)]を右クリックし、 を選択します。
- ゲージにカーソルを合わせ、を選択して、次を入力します:
ValueLabel。 - [プロパティ]で、[テキスト]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- 値スピンボックスを作成する:
- [プロジェクトビュー]で[MainWIndow (Type)]を右クリックし を選択します。
- ゲージにカーソルを合わせ、を選択して、次を入力します:
ValueSpinBox。 - [プロパティ]で、[値]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
- 値テキストボックスを作成する:
- [プロジェクトビュー]で[MainWIndow (Type)]を右クリックし を選択します。
- ゲージにカーソルを合わせ、を選択して、次を入力します:
ValueTextBox。 - [プロパティ]で、[テキスト]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見