検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
オブジェクトを作成する
C# API を使用して
FactoryTalk Optix Studio
プロジェクト内にオブジェクトを作成し、対応する C# オブジェクトを返します。
API は
InformationModel
クラスによって提供され、
FTOptix.HMIProject
モジュールによって表示されます。
C# API リファレンス
InformationModel.MakeObject(browseName)
InformationModel.MakeObjectType(browseName)
InformationModel.MakeObject(browseName, objectTypeId)
InformationModel.MakeObjectType(browseName, superTypeId)
InformationModel.MakeObject<T>(browseName)
InformationModel.MakeObjectType<T>(browseName)
InformationModel.MakeObject<T>(browseName, objectTypeId)
InformationModel.MakeObjectType<T>(browseName, superTypeId)
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal