FactoryTalk Optix Studio CLI
FactoryTalk Optix Studio
のコマンドラインインターフェイス (CLI) を使用して、グラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) を操作せずにアクションを実行します。
ヒント:
CLI コマンドの実行は、パイプラインのスクリプト作成と自動化に役立ちます。
コマンドを実行するには、「CLI コマンドを実行する」を参照してください。使用可能なコマンドの詳細については、「CLI コマンド」を参照してください。
ご質問やご意見