CLI コマンド

FactoryTalk Optix Studio
には、次のコマンド ライン インターフェイス (CLI) コマンドが含まれています。
ヒント:
次のコマンドは、
FactoryTalk Optix Studio
がデフォルトの場所にインストールされていることを前提としています。
FactoryTalk Optix Studio
インストールのカスタムの場所を選択した場合は、それに応じてパスを変更します。
コマンドを短縮し、
FTOptixStudio
で実行可能ファイルを呼び出すには、システム環境変数を追加するか、
FactoryTalk Optix Studio
インストールディレクトリに移動します。
ヒント:
--help
-h
、および
--version
コマンドは、他のコマンドよりも優先されます。
--help
および
-h
--version
よりも優先されます。

open

open
コマンドを使用して、
FactoryTalk Optix Studio
でプロジェクトを開きます。
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" open
project_to_open
[--silent]
例:
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio 1.6.0.626\FTOptixStudio" open "D:\temp\NewHMIProject28\NewHMIProject28.optix"
パラメーター
パラメーター
重要性
説明
version
必要
インストールされている
FactoryTalk Optix Studio
バージョンを反映するフォルダー名。
project_to_open
必要
開くプロジェクトの
OPTIX
ファイルへのパス。
--silent
オプション
コマンド プロンプトでコマンド出力を非冗長にします。

new

new
コマンドを使用してプロジェクトを作成します。
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" new
project_to_create
path
[-e | --encrypt-secrets] [--template=
template
] [--main-window-width==
width
] [--main-window-height==
height
] [-l | --in-project-location] [--silent] [-u | --user-defined-templates] [-d, --default-template-dimensions]
パラメーター
パラメーター
重要性
説明
version
必要
インストールされている
FactoryTalk Optix Studio
バージョンを反映するフォルダー名。
project_to_create
必要
プロジェクトの名前。
path
必要
プロジェクトの場所。
-e
または
--encrypt-secrets
オプション
プロジェクト内のシークレットを暗号化します。
--template=
template
オプション
プロジェクトに使用するテンプレートの名前。
template
に使用できる値は次のとおりです。
  • main
    (default)
  • optixPanel
--main-window-width=
width
オプション
メインウィンドウの幅 (ピクセル単位)。デフォルトの幅は
400
ピクセルです
--main-window-height=
height
オプション
メインウィンドウの高さ (ピクセル単位)。デフォルトの高さは
400
ピクセルです
-l
または
--in-project-location
オプション
プロジェクトを
path
の直下に作成します。
--silent
オプション
コマンド プロンプトでコマンド出力を非冗長にします。
-u, --user-defined-templates
オプション
プロジェクトテンプレートとはユーザー定義のテンプレートのことです
-d, --default-template-dimensions
オプション
新しいプロジェクトを作成するときは、デフォルトのテンプレートの次元を使用します。

connect

connect
コマンドを使用して、OPCUA サーバーを公開している実行中の FactoryTalk Optix アプリケーションに
FactoryTalk Optix Studio
を接続します。
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" connect
endpoint
[--silent]
例:
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio 1.6.0.626\FTOptixStudio" connect 192.168.1.100
パラメーター
パラメーター
重要性
説明
endpoint
必要
接続先のエンドポイントの IP アドレス。
--silent
オプション
コマンド プロンプトでコマンド出力を非冗長にします。

deploy

deploy
コマンドを使用して、
FactoryTalk Optix アプリケーション
をローカル デバイスにデプロイします。
deploy
コマンドを使用するときは、次の点を考慮してください。
  • FactoryTalk Optix アプリケーション
    デプロイの前に、必要なバージョン管理操作を実行する必要があります。
  • デプロイの前に、
    FactoryTalk Optix アプリケーション
    がエラーなしでビルドされることを確認する必要があります。
  • FactoryTalk Optix アプリケーション
    はローカル デバイスにのみデプロイできます。
  • 暗号化されたシークレットを使用して
    FactoryTalk Optix アプリケーション
    をデプロイすることはできません。
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" deploy
project_to_deploy
--ip-address=
ip_address
--username=
username
[--thumbprint=
certificate_thumbprint
] [--disable-project-encryption] [--disable-source-project-transfer] [--transfer-application-files] [--transfer-optimized-project] [--silent]
例:
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio 1.6.0.626\FTOptixStudio" deploy "D:\temp\NewHMIProject28\NewHMIProject28.optix" --ip-address=192.168.1.100 --username=admin --transfer-application-files
パラメーター
パラメーター
重要性
説明
version
必要
インストールされている
FactoryTalk Optix Studio
バージョンを反映するフォルダー名。
project_to_deploy
必要
デプロイするプロジェクトの
OPTIX
ファイルへのパス。
ip_address
必要
FactoryTalk Optix アプリケーション
のデプロイ先のターゲットデバイスの IP アドレス。
username
必要
ターゲットデバイスにログインするためのユーザー名
Windows®
ユーザー名
システムユーザー名:
  • DOMAIN\
    username
    (ドメインユーザー向け)。
  • .username
    (ドメインに参加しているデバイスのローカルユーザー向け)。
  • username
    (ドメインに属していないデバイスのローカルユーザー向け)。
Linux ユーザー名
管理者のユーザー名。
重要: ユーザー パスワードを
OPTIX_STUDIO_DEPLOYMENT_PASSWORD
システム環境変数として指定します。
--thumbprint=
certificate_thumbprint
オプション
信頼ダイアログと対話する必要がないように、ターゲット FactoryTalk Optix アプリケーション更新サービスの証明書の指紋を提供します。
信頼ダイアログは、最初のデプロイに対してのみ表示されます。
FactoryTalk Optix Runtime ツールと更新サービスがインストールされていることを確認します。次に
openssl x509 -fingerprint -in
UpdateServicePath
/PKI/Own/Certs/FTOptixApplication.der -inform DER -noout
コマンドを実行して指紋を取得できます
ここで、
UpdateServicePath
は FactoryTalk Optix アプリケーション更新サービスのインストール ディレクトリです。
--disable-project-encryption
オプション
プロジェクトの暗号化を無効化する。
--disable-source-project-transfer
オプション
ターゲットデバイスへのソース プロジェクトの転送を無効化します。
重要: ソース プロジェクトは Windows ターゲットデバイスにのみ転送できます。
--transfer-optimized-project
オプション
転送前にプロジェクトを最適化します。
最適化されたプロジェクト:
  • ノードはランタイム時に必要なときにのみロードされるため、プロジェクトのサイズが小さくなります。
  • タグは、プロジェクトリポジトリではなく外部タグリポジトリに保持されます。
  • 低パフォーマンスのデバイスでは、画面の読み込みと変更に時間がかかる場合があります。
モデル全体または少なくとも 1 つのタグを公開する OPC UA サーバーを含むプロジェクトは最適化できません。
--silent
オプション
コマンド プロンプトでコマンド出力を非冗長にします。

export

export
コマンドを使用して、
FactoryTalk Optix アプリケーション
を実行可能ファイルにエクスポートします。
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" export
project_to_export
--platform=
platform
--location=
location
[--silent]
例:
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\version\FTOptixStudio" export "C:\Optix\Projects\SampleProject\SampleProject.optix" --platform= Win32_x64 --location="C:\Optix\Compiled\"
export
コマンドを使用するときは、次の点を考慮してください。
  • エクスポートする前に、
    FactoryTalk Optix アプリケーション
    がエラーなしでビルドされることを確認する必要があります。
  • エクスポートされた
    FactoryTalk Optix アプリケーション
    にパスワードを設定することはできません。
  • 暗号化されたシークレットを持つ
    FactoryTalk Optix アプリケーション
    をエクスポートすることはできません。
パラメーター
パラメーター
重要性
説明
version
必要
インストールされている
FactoryTalk Optix Studio
バージョンを反映するフォルダー名。
project_to_export
必要
エクスポートするプロジェクトの
OPTIX
ファイルへのパス。
--location=
location
必要
FactoryTalk Optix アプリケーション
を保存する場所へのパス。
--silent
オプション
コマンド プロンプトでコマンド出力を非冗長にします。
platform
必要
  • "Win32_x64"。X86-64 CPU 用の Windows 実行可能ファイル。
  • "Ubuntu_22_x64"。X86-64 CPU 用の Linux Ubuntu 22.04 バイナリ。
  • "Yocto_arm64"。Arm64 を搭載した埋め込み RA デバイス (OptixPanel、OptixEdge、1756-CMEE など)。

--help

--help
または
-h
パラメーターを使用して、コマンド プロンプトで使用可能なコマンドの概要を表示します。
ヒント: 予期しないパラメーターを使用すると、ヘルプも表示されます。
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --help

--version

--version
パラメーターを使用して、
FactoryTalk Optix Studio
バージョンを表示します。
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" --version
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal